OCS Distribution расширяет сотрудничество с Группой Legrand и начинает продвижение шинопроводов и трансформаторов серии Zucchini

Сотрудничество Группы Legrand и ведущего российского дистрибьютора IT-рынка, компании OCS, расширилось еще на одну серию продукции, включающую в себя шинопроводы и трансформаторы.

Ассортимент дистрибьютора в сегменте пассивного оборудования увеличился за счет высококачественных шинопроводов от 25А до 6300А и сухих трансформаторов с литой изоляцией в стандартном исполнении от 100кВа до 3150кВа, и в специальном исполнении мощностью до 20 000кВА.

Продукция будет востребована у такой группы партнеров, как системные интеграторы, проектные и электромонтажные организации, дистрибьюторы электротехники, производители низковольтных комплектных устройств, инжиниринговые компании.

Решение о начале поставок серии Zucchini торговой марки Legrand было принято в связи с решением о расширении продуктового портфеля в сегменте проектных поставок электротехники. Появление новых линеек в ассортименте компании OCS привнесет в канал такие дополнительные преимущества, как возможность купить широчайший спектр электротехнического оборудования у одного поставщика, что приведет к сокращению времени доставки до партнеров и, как следствие, к общему снижению стоимости.

OCS Distribution совместно с Группой Legrand традиционно оказывают партнерам полную техническую поддержку по всему товарному ассортименту. Особенно это важно в тех случаях, когда у партнеров не хватает своих ресурсов для проведения работ по проектированию и для сопровождения ввода оборудования в эксплуатацию. Теперь партнерскому каналу дистрибутора доступно расширенное предложение электротехнического оборудования, необходимого в крупных инфраструктурных проектах, проектах гражданского строительства, центрах обработки данных.

> Скачать пост-релиз в PDF

Возврат к списку