Пресс-релизы

30.01.2015

Автоматические выключатели DPX³ на токи от 16 до 1600 А

Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ выпускаются на токи от 16 до 1600 А с предельными коммутационными способностями от 16 до 100 кА в стационарном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии. Аппараты выпускаются в четырех типоразмерах: DPX³ 160, 250, 630 и 1600.




Новые автоматические выключатели DPX³ 630 и 1600 расширяют серию оборудования DPX3 (производства Legrand) вплоть до 1600 А.

ШИРОКИЙ ВЫБОР, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Серия DPX3 предлагает широкий выбор аппаратов:
- с термомагнитным или электронным расцепителем, в зависимости от требуемых функций защиты;
- в стационарном или съемном исполнении, в зависимости от требований к техническому обслуживанию;
- с дифференциальной защитой для обеспечения безопасности людей и оборудования.<.p>

Дифференциальная защита от утечки на землю с помощью автоматических выключателей DPX³
Для обеспечения надежной защиты людей и оборудования от возможных токов утечки серия автоматических выключателей DPX3 предлагает несколько решений. Версии DPX³ 160 и DPX³ 250 имеют специальные исполнения со встроенным электронным блоком дифференциальной защиты, настройка которого выполняется с помощью ЖК дисплея. Для версий DPX³ 630 имеются стыкуемые блоки дифференциальной защиты с возможностью настройки чувствительности и задержки срабатывания. Для организации дифференциальной защиты в случае с DPX³ 1600 вы можете использовать реле тока утечки с тороидальными трансформаторами тока. Кроме того все DPX³ 250-1600 А (3 и 4 полюса) с электронными расцепителями типа Sg также обеспечивают контроль токов утечки на землю. Для 3-полюсных DPX³ 1600 А с расцепителем Sg появилась новинка - внешняя нейтраль, позволяющая полноценно использовать 3-полюсный аппарат в системе TN-S для защиты от замыкания на землю.

НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ РАБОТУ С АППАРАТАМИ

Встроенные функции измерения в аппаратах на токи от 40 до 1600 A
Новые автоматические выключатели DPX3 с электронными расцепителями и многофункциональным измерительным блоком с ЖК дисплеем позволяют контролировать электрические параметры электроустановки, не пользуясь внешними измерительными приборами. Благодаря встроенной батарее расцепитель можно настраивать, даже если выключатель отключен. Результаты тестов и аварийные сигналы можно просматривать без подключения к ПК с диспетчерским ПО на ЖК-дисплее, который находится на передней панели. Встроенные функции измерения доступны для выключателей DPX3 250, 630 и 1600. Измеренные значения также можно просматривать, обрабатывать и сохранять на подключенном через коммуникационный интерфейс ПК с диспетчерским программным обеспечением. Применение встроенных функций измерения позволяет сэкономить время на монтаже, подключении и использовать более компактные шкафы для монтажа оборудования.

Выносной сенсорный экран Touch 3,5 позволяет следить за измеряемыми параметрами сети, собирая информацию с различных устройств (автоматических выключателей DPX³, DMX³, измерительных приборов EMDX³ и др.).

Количество опрашиваемых устройств может достигать восьми. С помощью выносного сенсорного экрана можно контролировать как параметры сети, так и состояние автоматического выключателя и данные его электронного расцепителя. Наличие сенсорного монитора Touch 3,5 позволяет легко контролировать состояние электроустановки и оперативно реагировать на опасные предельно допустимые состояния параметров сети.

Энергоэффективность и диспетчеризация электрических сетей
Автоматические выключатели DPX3 cо встроенным блоком измерения токов, напряжений, мощностей и гармоник позволяют не только наблюдать состояние цепей электроустановки, но и управлять ими дистанционно с использованием обычных моторных приводов и устройств, поддерживающих протокол MODBUS. Таким образом, в зависимости от измеренных электрических параметров DPX3 способны оптимизировать рабочие характеристики цепи электроустановки. В результате появляется возможность снизить потребление электроэнергии на 8-12%.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Полная гамма аксессуаров для решения любых задач
Автоматические выключатели DPX3 можно применять в электроустановках всех возможных конфигураций благодаря полной гамме аксессуаров, вспомогательных устройств, устройств дистанционного управления, сигнализации и контроля состояния.

Электрические аксессуары
Единый универсальный вспомогательный контакт или контакт срабатывания по аварии для всей линейки DPX3.
Два семейства независимых расцепителей и расцепителей минимального напряжения, одно единое для DPX3 160-250 А, а другое для DPX3 630-1600 А.

Поворотные рукоятки и электродвигательные приводы
Для DPX3 160 и 250 предназначены одинаковые рукоятки и приводы, разработанные заново. Рукоятки и приводы от выключателей DPX подходят для новых выключателей DPX3 630 и 1600.

Аксессуары для подключения
В серию DPX3 входит полная гамма аксессуаров для присоединения. С их помощью возможно подключение к выключателю шин и кабелей со стороны питания и нагрузки. Туннельные зажимы, расширенные выводы, задние выводы и прочие аксессуары для подключения позволяют значительно облегчить работу сборщика щитовой продукции.

Электродвигательный привод и системы ввода резерва с выключателями DPX3 160-250
Электродвигательный привод для DPX3 160 и 250 предлагается в двух исполнениях: устанавливаемый справа и спереди. Электродвигательный привод, устанавливаемый справа, крепится на рейке рядом с DPX3 и позволяет существенно уменьшить необходимую глубину шкафа. Электродвигательный привод, устанавливаемый спереди, сохраняет доступ ко всем соединениям и органам управления.

Механизм взаимной блокировки выключателей DPX3 160 и 250 упрощает создание системы АВР благодаря:
- исключительной простоте монтажа;
- компактным размерам;
- отсутствию настроек;
- возможности установки в малогабаритных шкафах благодаря монтажу на DIN-рейке.

Специальный электронный контроллер Legrand обеспечивает автоматическое дистанционное управление системой АВР с выключателями DPX3, оборудованными электродвигательными приводами.

Выключатели DPX3 съемного и выкатного исполнения можно заменять, не снимая напряжения питающей цепи. DPX3 630 и 1600 используют те же монтажные принадлежности и лицевые панели для установки в шкафы XL3, что и DPX 630 и 1600. Это облегчает монтаж новых устройств, а также замену устаревших аппаратов.

Стационарные выключатели DPX3 160 и 250 можно устанавливать на DIN-рейке через адаптер. Монтаж на DIN-рейке позволяет размещать DPX3 160 в щитках XL3 125 или XL3 160, а также устанавливать DPX3 в одном ряду с модульными устройствами.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.