Пресс-релизы

14.10.2015

Metra - система кабельных каналов и мини-каналов

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, предлагает новое системное решение, отвечающее актуальным требованиям организации кабельных трасс посредством настенной прокладки кабелей и организации рабочих мест в коммерческих, общественных и жилых помещениях – серию кабельных каналов и мини-каналов Metra.




Система кабельных каналов и мини-каналов Metra разработана совместно с монтажниками России. На этапе разработки новой серии были проведены тесты в 100 монтажных организациях России, учтены и обработаны все пожелания по конструкции и монтажу, сбалансирован ассортимент типоразмеров и аксессуаров.

Система кабельных каналов и мини-каналов Metra − это российское производство и традиционное качество Legrand.

Российское производство по технологиям и в соответствии со стандартами Группы Legrand:
− заводы Группы Легран в Ульяновске сертифицированы на соответствие стандарту качества ISO 9001;
− высокая квалификация инженеров и технологов;
− пожаробезопасное и экологичное сырьё (ПВХ, не поддерживающий горение, не содержащий вредных для здоровья примесей и на 100% подлежащий вторичной переработке).

Новая система кабельных каналов и мини-каналов Metra обладает целым рядом преимуществ:
− аксессуары, адаптированные под практические требования специалистов по монтажу;
− быстрый, привычный и удобный монтаж ЭУИ;
− надёжность фиксации суппортов и аксессуаров на кабельных каналах;
− пластик не поддерживает горение и устойчив к воздействию ультрафиолета;
− поверхность кабель-каналов и крышек защищена плёнкой;
− эстетичный внешний вид любых конфигураций установки и др.

Кабельные каналы Metra
Кабельные каналы Metra представлены четырьмя наиболее популярными типоразмерами: 85х50, 100х50, 130х50 и 160х50 мм. Оптимизированный набор соединительных аксессуаров позволяет выполнять самые различные задачи. Так, изменяемые углы легко адаптируются к различным конфигурациям и обеспечивают эстетичный внешний вид системы. А для углов ровно в 90 градусов удобным решением станут неизменяемые углы, как внешние, так и внутренние, - они позволят значительно сократить стоимость системы.

Кабельные каналы Metra сохраняют традиционно быстрый и удобный принцип монтажа ЭУИ серий Mosaic, Valena, Etika и др.

Кабельные мини-каналы Metra
Кабельные мини-каналы Metra - это 6 наиболее востребованных на российском рынке типоразмеров. Модельный ряд кабельных мини-каналов и аксессуаров к ним сбалансирован таким образом, чтобы обеспечивать реализацию всех основных конфигураций проводки. Мини-каналы серии Metra имеют лучшее соотношение цены и качества в среднем ценовом сегменте рынка за счет уникального конструктива и специального одинарного замка (*).

Одинарный замок крышки мини-каналов Metra обеспечивает:
− удобное присоединение крышки с минимальными усилиями и гарантию ее полного защелкивания;
− легкое отсоединение крышки при сдавливании боковых стенок канала (не требуется использования специальных инструментов) с практически нулевым риском поломки замка;
− фиксацию кабелей в мини-канале за счет специальных профилей боковых стенок;
− удобство окончательной регулировки положения крышки.

(*) только на кабельных мини-каналах малых типоразмеров (от 15 х 10 мм до 40 х 16 мм). Несмотря на часто встречающееся мнение, что мини-каналы с двойным замком крышки превосходят по эксплуатационным характеристикам мини-каналы с одинарным замком, проведенные тесты доказали обратное при условии правильной конструкции и достаточной толщины стенок мини-канала. По этой причине для малых типоразмеров мини-каналов серии Metra было принято решение не использовать систему двойного замка крышки, а разработать оптимальную конструкцию с одинарным замком. Подробную сравнительную информацию по данному вопросу можно запросить у представителей Legrand.

Мини-каналы Metra идеально совместимы с электроустановочными изделиями серии Quteo. С помощью универсального адаптера изделия могут устанавливаться как вдоль мини-канала, так и на его торце. Продуманные элементы монтажа гарантируют качественную и быструю установку: например, на боковинах электроустановочных изделий Quteo имеется предварительно сделанная насечка для выполнения отверстий нужного размера под ввод кабелей. Кабельные мини-каналы Metra – идеальное решение для прокладки кабеля в жилых и небольших коммерческих зданиях.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.